工具/软件:Linux
我们将 DRA74用于我们的项目、在该项目中、我们通过 UART 接口连接到 BT 芯片。
我们观察到、目前在物理线路上使用传统的 OMAP 串行驱动程序时、我们能够实现3Mbps 的速率。 但 DMA 不用于传输。
我们甚至在
中的信息上尝试了基于8250的 UART 驱动 程序、但我们无法观察到在进行512-4096字节传输时使用了 DMA。
我们需要在项目中使用 DMA 来获得性能。
问题:-
DMA 内含 UART 驱动程序是否可用于 DRA74?
它是否在 EVM 上经过验证,是否有任何可用的性能值?