This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6670:C6670。 BCP 执行的软解调。

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575669/tms320c6670-c6670-soft-demodulation-performed-by-bcp

器件型号:TMS320C6670

您好!

我正在使用配置为软解调的 BCP 外设来实现 LTE 接收器。  我看到接收器的性能因发送到 BCP 进行解调的信号的信号电平而异。  此外、对于不同的调制(QPSK、16AM、64QAM)、我将获得不同的"最佳"信号电平。

我没有找到任何详细介绍 BCP 内部软解调实现的文档。  有关此问题的可用文档是什么?

与此问题相关的另一点是、我应该使用'Packet Header Configuration Fields'中的'UVA_VAL'?  该值也会影响接收器性能。

提前感谢、

 Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否收到任何反馈?

    BR

     Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米格尔

    我还没有收到任何反馈。 我已发送提醒。

    BR
    Tsvetolin Shulev