大家好、
请查看以下基本信息:
处理器:TMS320DM8148
EZSDK 版本:ezsdk_5_05_02_00
Linux 内核版本:linux-2.6.37-psp04.04.00.01
Syslink 版本:syslink_2_20_02_20
在我们的项目中、我们使用 Ittiam 提供的音频编码器、这是基于编解码器引擎 API 的实现。
它包含用于音频编码的示例应用。
此应用程序运行正常。 但并非总是如此。 有时、在应用程序退出时、末尾会出现较大的短接
崩溃表明它来自 syslink 驱动程序。
CPU:0 未被污染 (2.6.37-Centaurus-036 #1)
PC 位于_TransportShm_notifyFxn+0xac/0xFC [syslink]
LR 位于 MessageQ_Put + 0x478/0x4e4 [syslink]
PC:[ ] LR:[ ] PSR:80000013
SP:c5967e38 IP:00000000 FP:c5967e5c
R10:00000004 R9:c054e934 R8:00000002
R7:cb805a80 r6:00000000 r5:cbf2c000 r4:cb807480
r3:00000000 r2:00000000 r1:00060000 r0:00000000
FLAGS: 在模式 SVC_32 ISA ARM 段内核上的 FIQ 上的 Nzcv IRQ
控制:10c5387d 表:85bf4019 DAC:00000017
进程 kwork/0:1 (pid:22、栈限制= 0xc59662e8)
由于此崩溃板在重启后挂起、只有重启是一个选项。 这个问题非常关键。
请查找随附的崩溃日志以供您参考。
我们不了解这个问题、也不知道如何调试这个问题。
我们将感谢您提供有关此问题的任何指导或帮助。 请告诉我是否需要任何日志或更多信息。
谢谢、
Jemish