This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5502:外部总线控制是如何工作的?

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576162/tms320vc5502-how-does-a-external-bus-control-works

器件型号:TMS320VC5502

大家好、

我在 针对 HPI 数据总线(HD[7:0])的代码配置 XBCR (外部总线控制寄存器)中看到过。

XBCR=0x08;

根据数据表、该寄存器用于启用和禁用内部上拉下拉和总线保持器(0:启用1:禁用)。

此 HD[7:0]在上电时的默认状态是什么?

什么是总线支架?当它影响时? 启用或禁用它会产生什么影响?

谢谢、此致、

脱欧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C5000团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

    脱欧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dixit、

    很抱歉、我没有收到任何反馈。 我在内部对此进行了升级。

    此致、
    Yordan