This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8168:用于 DM8168的 TiWi5

Guru**** 2614315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576520/linux-tms320dm8168-tiwi5-for-dm8168

器件型号:TMS320DM8168
Thread 中讨论的其他器件:WL1271

工具/软件:Linux

我制作了一个基于 DM8168的电路板。

我在电路板上添加了 TiWi5模块。

现在、我想知道如何将模块支持添加到板中并使模块正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的主:

    您使用的是哪个版本的 IPNC RDK?

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。 我使用"ezsdk_dm816x-EVM_5_05_02_00_setuplinux"。 我可以在此 PSP 中看到 wl1251和 wl1271的驱动程序支持。

    此致
    峡湾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您能告诉我接下来该怎么办吗?

     

    此致

    峡湾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对此帖子是否有任何进一步的回应?

    此致
    峡湾