This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2E:TDA2XX

Guru**** 2616285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577289/linux-tda2e-tda2xx

器件型号:TDA2E

工具/软件:Linux

我使用的是 tda2xx 板。 有时我需要 连接外部摄像头,那么 我可以 将 USB 摄像头连接到 tda2xx 板,以及如何连接,获取数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalaiventhan、

    您能否提供有关您尝试运行的用例是什么以及您正在使用的摄像头模块中的传感器是什么的详细信息?

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过 USB、以太网和 TDA2xx 板等任何可能的方式连接摄像头
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需使用视觉板即可通过 USB、以太网等方式连接摄像头
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalaiventhan、

    您可以连接以太网摄像头。

    您使用的协议是什么?

    此致、

    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    哪种协议适合这种用途,我使用以太网电缆如何使用 PC 配置设备。告诉 IP 地址配置,就像这样
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kalaiventhan、

    AVB 协议是合适的。
    您能否提供有关最终用例的更多详细信息。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 ,我通过以太网将板与 PC 相连,我在编程部分所做的就是这样做。
    1) 1)如何直接发送视频。
    2) 2)请说明配置 IP 地址的步骤以及我们需要更改的地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用什么摄像头。
    是 AVB 摄像头还是 IPNC 摄像头?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我不使用摄像头、直接将视频从 PC 发送到 TDA2xx 板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我不使用摄像头、直接将视频从 PC 发送到 TDA2xx 板

    1) 1)如何直接发送视频。
    2) 2)请说明配置 IP 地址的步骤以及我们需要更改的地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以为此运行网络用例1和2。
    Netwurk 用例菜单:
    [IPU1-0] 1:网络 RX +显示
    [IPU1-0] 2:网络 RX +解码+显示(仅限 TDA2x)

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 http://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/p/576947/2120392#2120392

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我的 CCS 控制台中,我获得了板 IP 地址,但它没有与我的计算机 ping 通,如何将视频发送到 tda2xx 板。

    我更改了一些

    1) NDK_PROC_TO_USE=a15_0
    2) FATFS_PROC_TO_USE=NONE
    3)蜡染
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../2122118
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遵循相同的步骤,但我在超级终端中没有任何 IP 地址
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 gmake 位于网络位置时出现这种错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalaiventhan、

    能否检查与网络相关的软件包在 tools_path.mk 中是否具有正确的路径、即 NDK_path、NSP_path 和 avbtp_path。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tools_path.mk 路径是正确的、我检查过、但我们需要在 vision_sdk\tools\network_tools\build\rules.mk 中更改什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 VISION SDK 中针对 PC 端更改所做的工作。 我安装在代码块软件和 bashshell 软件中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更改 network_tools\build\rules.mk 中的"nsp_include_path= c:\ti\nsp_gmacsw_4_14_00_00"、并将其指向 NSP 包路径。

    您会在 vsdk/ti_compons/nsp_x_xx 中有 NSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试确定 此位置、但我遇到了一些错误、我附加了错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在此路径 GCC 编译器(CGTOOLS_PATH=xxx)和 GNU make 的已安装路径(make=xxx)中,我不清除
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    我更改了规则 make 文件、如下所示



    ifeq ($(build_OS)、Windows_NT)
    make=C:\vision_sdk_02_12_00_00\ti_componations\os_tools\windows\cxdctools_3_32_00_06_core

    CGTOOLS_PATH="C:/Program Files/CodeBlocks/MinGw"

    nsp_include_path=C:/vision_sdk_02_12_00_00/ti_compons/networking/nsp_gmacsw_4_15_00_00
    字节序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 PC 上是否安装了代码块?
    请按如下所示更改 rules.mk 文件。

    Build_OS=Windows_NT

    ifeq ($(build_OS)、Windows_NT)
    make = gmake
    CGTOOLS_PATH="c:/Program Files (x86)/CodeBlocks/MinGW
    nsp_include_path= path_to nsp
    字节序

    从命令行添加以下内容
    路径=%path%;C:\vision_sdk_02_12_00_00\ti_components \os_tools\windows\cxdctools_3_32_00_06_core\bin

    然后运行以下命令进行构建
    gmake 所有-s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到致命错误、例如 没有这样的文件 tfdtp_types.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我声明了正确的路径、但我有这种致命错误。 如何清除该误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在 NSP 路径后添加"/封装"?

    如下所示

    nsp_include_path="c:/ti/nsp_gmacsw_4_15_00_00/packages

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 还添加了封装...

    我的路径 是这样的

    ifeq ($(build_OS)、Windows_NT)

     make=gmake

     CGTOOLS_PATH="C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW"

     nsp_include_path=C:/vision_sdk_02_12_00_00/ti_compons/networking/nsp_gmacsw_4_15_00_00/packages

    字节序

    但我有以下错误 请快速回复

     

     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 rules.mk 文件、如下所示



    base_DIR =$(类路径.)
    CONFIG=
    Build_OS=Windows_NT

    ifeq ($(build_OS)、Windows_NT)
    make=gmake
    CGTOOLS_PATH="C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW"
    nsp_include_path=C:/vision_sdk_02_12_00_00/ti_compons/networking/nsp_gmacsw_4_15_00_00/packages
    字节序


    1) 1) Config =正确还是不正确?
    2)我认为 NSP_include_path 是正确的。


    请快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否删除"-s"并重新构建。 共享生成日志和错误代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    配置是正确还是不正确=?
    >> Config 默认设置为"Release Build"、您无需更改它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 gmake all 而不使用-s

    1) 1)我有相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否发送 Rules.mk 文件?
    另请检查是否在帮助下
    stackoverflow.com/.../make-error-1-error
    stackoverflow.com/.../make-gcc-cryptic-error-2-how-to-have-more-information
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附加我的 rules.mk 文件

    e2e.ti.com/.../rules.rtf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我们必须在环境变量中设置任何类型的新路径,请快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试附加吗? 从文件名中删除.txt。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/4670.RULES_5F00_MK.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了这个,但我得到了相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在进行干净的构建? (gmake clean、然后 gmake all)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请告诉我,我们需要哪些更改?

    请快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我做了洁面和洁面,我也得到了同样的..
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以尝试安装32位 MinGW?
    在您的路径中、我看到"C:/Program Files/CodeBlocks/MinGW"、在安装32位 MinGW 后、它将成为 C:/Program Files (x86)/CodeBlocks/MinGW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我仅使用32位操作系统。所以我只有 这个位置 "C:/Program Files/CodeBlocks/MinGw"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误日志不提供任何线索。
    您能否在我的邮件(a0132233@ti.com)上共享 network_tools 文件夹。 请勿直接在此处分享、因为这是 NDA 代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    我将发送邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我通过邮件共享网络工具文件夹。 请检查并快速回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我从 vadivel2003@yaho.co.in.plea检查和回复发送了网络工具
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的设置上构建了相同的软件包、但没有发现任何问题。 导致此问题的 MinGW 出现了一些问题。 您可以在同事的 PC 上尝试、也可以尝试使用 cygwin/Linux PC 进行构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    能否共享 rules.mk 文件和网络工具文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    rules.mk 与先前共享的相同。 此问题主要是由于 PC 上的 gcc 造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们需要任何类型的路径集