This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2E:TDA2XX

Guru**** 2614295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577289/linux-tda2e-tda2xx

器件型号:TDA2E

工具/软件:Linux

我使用的是 tda2xx 板。 有时我需要 连接外部摄像头,那么 我可以 将 USB 摄像头连接到 tda2xx 板,以及如何连接,获取数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 Rules.mk

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/8546.7230.RULES_5F00_MK.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当我安装代码块软件时,我有一个通知,如(在您为 GNU gcc 编译器配置的搜索路径中找不到编译器可执行文件)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以安装 gcc 编译器?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是预期的、因为您和我的代码块 SW 路径不同。 更新后、路径错误应消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @Rishabh、

    他已经安装了 gcc 编译器(这就是我们在上面的线程中调试的代码构建错误的原因)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的系统路径是我在 rules.mk 中声明的正确路径。我不知道如何纠正..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为问题是由于您的 MinGW 安装中的某些问题造成的。 不知道是什么,我几乎没有可能的根本原因。

    是否可以尝试更改 MinGW 安装? 您可以使用下面的下载内容。
    sourceforge.net/.../


    我还想知道我是否有任何需要立即构建此二进制文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试通过邮件使用发送的内容(网络工具)。 但它不起作用。我只在 CCS 控制台窗口中显示 IP 地址(板 IP)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否参阅网络工具用户指南(vision_sdk/docs/FeatureSpecificUserGuides)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 PC 硬件 ping、接下来如何将视频从 PC 发送 到板 LCD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅网络工具用户指南。 它具有通过网络发送视频的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢、我获得了使用以太网的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以太网工作正常,但我使用用例1 (网络 RX +显示),视频捕获非常慢,假设我使用编码捕获使用视频是正常的,但视频显示也很完美,但它需要 LCD 的一些小屏幕。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于原始数据、它需要几乎~420Mbps 的带宽来支持30fps 视频、而编码数据(~70Mbps)会大幅降低视频速率、因此速度差异很大。 您需要小屏幕、因为您的编码流分辨率很小。

    您在哪个内核上运行 NDK? 如果为网络启用 A15、您应该会看到良好的 fps。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我需要通过以太网使用外置摄像头、因此我选择了一 个摄像头 、并 连接了摄像头链路、这样您能分辨出该摄像头是否适合 tda2xx 电路板

    http://videosurveillancecamera.digitalcamerastore.info/101-audio-video-inc/review-101av-lc-7226-480tvl-mpeg4-mjpeg-13-sony-super-had-ccd-ip-camera-cctv-dc-12v-smartphone-viewing-2-way-audio-built-in-microphone-sd-card-recording-by-101-audio-video-inc.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我您为什么要使用 IP 摄像机吗?
    在当前的 VSDK 中、我们不支持 IP 摄像机捕获、您必须为此编写新的链接。 正如 Nikhil 在另一个邮件主题中所建议的,我建议使用 VIP 进行捕获。

    此外、您还可以在中使用以太网 AVB 摄像头、以便使用以太网进行捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    我们希望将 TDA2x 电路板放在汽车仪表板上、并将摄像头放在汽车前面。 因此、摄像头和 TDA2x 电路板之间的距离至少为5-6 m。 我们已经通过在 PC 中通过 network_TX 工具通过以太网端口将视频从 PC 发送到电路板进行了测试。 因此、我们希望使用 IP 摄像机、它可以使用电路板的特定 IP 通过以太网端口流式传输视频。
    请提供建议。

    关于显示:
    除了 LCD 显示屏之外、我们还可以使用任何其他支持1-2米左右距离的显示屏吗?
    我们已经有 LCD 显示屏、但它确实支持短距离。
    HDMI (长度为2m)是否可用于显示用途?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    HDMI 绝对是一个选项。 使用良好的 HDMI 电缆、显示设备可与发送器相距25英尺。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh

    谢谢、

    然后、摄像头和 TDA2xx 电路板将处于5m 左右的距离内。

    您能建议我们是否可以将 IP 摄像机与 TDA2xx 电路板配合使用吗?
    请推荐任何已通过 TDA2xx 验证的以太网摄像头型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDA2xx 电路板不支持 IP 摄像机输入。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    我能否在 TDA2xx HDMI 端口中使用不同分辨率的 LCD 显示器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    1.以太网摄像头:
    在我的情况下、摄像头和电路板不能一起固定。 我们需要使摄像头和电路板的距离约为5m。
    因此、我计划使用以太网摄像头。 根据您的建议、以太网摄像头可与 TDA2xx 电路板配合使用。
    您能不能建议使用可与 TDA2xx 电路板配合使用的以太网摄像头。

    2. USB 接口:
    TDA2xx 电路板支持 USB 2.0或 USB 3.0?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡莱文尼,

    1.我听说 FPD 链接是使用摄像头延长距离的好选择。 这样您就可以继续使用 VIP。
    www.ti.com/.../description
    2.蓝色 USB 插座为 USB3.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)假设我使用 多 DES 环视套件  ,能否 将其他摄像机 (60fps)与此视图 套件连接 ?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请回复... 我能否使用其他具有多 DES 环视套件的60fps 摄像头。 假设我将60fps 摄像头与该板连接、它是否可以工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalaiventhan、

    如果您使用 UB913/UB914 SERDES 套件、则1MP 捕获无法达到60fps。 您可以使用相同的摄像机、但 fps 会很低。

    最大像素时钟为100MHz

    计算结果为100000000 /高度/宽度/ 2。

    或者、您可以在 VIP 中缩小捕获、然后获得60fps。

    此致、

    Rishabh