This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/XTCIEVMK2LX:gdbc6x 能否在 TCI6638K2K 上工作?

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580958/linux-xtcievmk2lx-can-gdbc6x-work-on-tci6638k2k

器件型号:XTCIEVMK2LX

工具/软件:Linux

在基于 TCI6638K2K 的系统上使用 gdbc6x 是否有人成功?

我将 Lates Processor SDK 3.02.00.05用于 RTOS 和 Linux-RT

我已经尝试在 ex02_MessageQ 示例的主代码中调用 GDB_server_init (4)、并且能够将 /ti-processor-sdk-linux-rt-k2hk-evm-03.02.00.05/linux-devkit/sysroots/armv7ahf-ti-linux-gnueabi-03.02.00.05/linux-devkit/my/dbus/my/sekeabit/armv7ahf-ti-linux-gnue/vm/vm/db6x/applications/my/my/my/my/vmeusr 中的预编译库链接到文件中。

但是、当我尝试使用"mpmcl load"加载生成的 dsp.out 文件时、命令会挂起、mpm_daemon 会退出。

在 TCIEVMK2X 上使用 gdbc6x 是否有更好的记录过程?

--
Steve Williams
Tarana Wireless

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我在 EVMK2Hx 上使用处理器 SDK 03.02、并且我有 gdbc6x 命令。 我使用一些与 DSP 相关的程序对其进行了测试、它似乎可以正常工作。
    有关 gdbc6x 的一些信息可在此处找到:
    processors.wiki.ti.com/.../Hosted_C66x_GDB
    您能否详细说明您在电路板上执行的具体操作、以便我可以尝试并重现您的问题?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、

    我尝试将对 GDB_server_init (4)的调用添加到 ex02_MessageQ DSP 任务的主函数中。 我已附加我的 DSP Code Composer 项目。 您可能必须在构建选项下使用 pdk_linux_devkit 和 GDB_Server_DIR 环境变量的设置。

    我尝试在所有8个内核上运行此相同的映像、但当我运行"mpmcl load dsp0 dsp.out"时、该命令比报告挂起几分钟:

    正在将 dsp.out 加载到 dsp0
    从套接字读取超时
    加载失败(错误:0)

    当它转到 DSP1时、它会非常快速地报告:

    正在将 dsp.out 加载到 dsp1
    无法向/var/run/mpm/mpm_demon 发送数据(错误:连接被拒绝)
    加载失败(错误:0)

    回顾一下、我看到 mpmsrv 进程已退出、但"dmesg"日志中没有任何内容、并且出厂时的 syslog 配置在与 ti-processor-sdk-linux-rt-k2hk evm-03.02.00.05一起提供的预构建闪存映像中不起作用。

    Steve

    e2e.ti.com/.../ex02_2D00_messageq_2D00_gdbserver.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、

    我已经多次尝试使其与 PDK 3.02.00.05中的库存 Linux 内核配合使用、但仍然无法使其正常工作。 您说您已成功。

    1) 1)您是否在具有 TCI6638K2K CPU 的 EVMK2H 板上使用 Processor SDK 3.02.00.05?
    2) 2)您能否提供您成功完成的项目?

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我使用的板使用66AK2H12、而不是 TCI6638K2K CPU。

    我已通知 TCI66x 团队。。 但尚未收到响应。 我将在内部对此进行升级。

    此致、
    Yordan