This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28069:Resource Explorer 中 TI-TROS 下显示的 C2000示例代码

Guru**** 2599795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583799/rtos-tms320f28069-example-codes-showed-under-ti-tros-for-c2000-in-resource-explorer

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:TI-RTOS

大家好、香榭丽舍、

我已经安装了 CCSv6.1.2和 TI-RTOS (tirtos_c2000_2_12_01_33)、并且能够在 Resource Explorer 中的 TI-RTOS for C2000下显示示例代码、如下所示:

但是、我的客户在其 CCS 中看不到这一点、尽管他安装了所有这些组件:

有人能告诉我们如何找到问题所在的地方吗?

此致、

张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、
    适用于 C2000的 TI-RTOS 仅支持 Concerto。 我不确定为什么您在 Resource Explorer 中的 TI-RTOS 下看到 F28069。 您的客户应该能够在 Resource Explorer 的"系统分析器(UIA 目标)"示例下找到该示例。
    此致、
    Janet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、

    感谢您的回答。

    TI-RTOS for C2000下的示例项目是否链接到文件夹 C:\ti\tirtos_c2000_2_12_01_33\packages/examples\boards、如下所示?

    那么、您能告诉我们应该在哪里找到 F28069等其他器件示例的路径吗? 系统分析器(UIA 目标)下的示例与用于 C2000的 TI-RTOS 下的示例有何区别?

    此致、

    张卫健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricky、

    我认为 TI-RTOS 示例来自 C:\ti_tirtos_c2000_2_12_01_33\tirtos_c2000_2_12_01_33_examples

    在 CCS 中、您可以使用 Resource Explorer 在"TI-RTOS for C2000"下找到它们:


    要查找 UIA 示例、请依次展开"系统分析器(UIA 目标)"和器件等、直到找到"仪表示例":

    您可以在"SYS/BIOS"下找到 SYS/BIOS 示例。

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记附加 UIA 示例的屏幕截图:

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Janet。

    非常感谢。

    此致、

    张卫健