主题中讨论的其他器件: AMIC110
工具/软件:Linux
我正在尝试在作为主机的 AM3358上进行 USB HS 信号质量测试。 (可以运行各种版本的 Linux 的 BBB 克隆。)
1. 我在 AM335x 和 AMIC110 Sitara 处理器 TRM (SPRUH73O)第16.3.10节中看到、用户可以进入测试模式并输出高速测试数据包以进行信号质量测试。 但是、TRM 中似乎没有提到 TESTMODE 寄存器。 是否有测试模式寄存器、或者是否在 AM3358中未实现?
2. 如果支持并且没有现成的 Linux 驱动程序,是否可以手动发送命令,如以下链接中的“主机模式”所示?
http://processors.wiki.ti.com/index.php/USB_Test_Mode_on_DWC3
这些寄存器是什么?
AM3358是否支持 USB 高速 PID 定义?