This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:通过 FPD Link 连接外部摄像头

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577059/tda2evm5777-interfacing-an-external-camera-via-fpd-link

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

您能否帮助我了解通过 FPD 链接连接外部摄像头并将其用于 ADAS 前置摄像头应用?

如果需要、您还能为我提供一些摄像头和转换器电路板示例。

此致、

Vadivel.k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给摄像机专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vadivel、

    典型设置类似于"Camera -> Serializer ===FPD Link III=== 解串器-> TDA2Ex。
    串行器/解串器上提供了几个选项(取决于摄像头和像素时钟支持的接口)。

    有关摄像头(720p)与串行器之间的并行接口、请查看 www.spectrumdigital.com/.../

    请注意、此套件适用于多摄像头模块、可能用于评估单摄像头解决方案。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、
    我们查看了您已经建议的频谱部分。但问题是摄像机只支持高达30fps、而我们需要最低60fps。 单个摄像头目前将为我提供帮助。 您能不能建议一些其他选项。

    此致、
    Vadivel.k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vadivel.k、

    您可以查看 UB953/954的用例。
    请参阅 :www.ti.com/.../DS90UB953-Q1

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishab、
    感谢您发送信息。 DS90UB953和 DS90UB954似乎都仅作为单独的电子元件提供。在这里、我希望使用评估套件或完整 PCB、在这里、我可以使用我的 EVM 进行插件并开始开发和测试。 您能给普尔斯建议些不能。
    此致、
    Vadivel.k
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vadivel、

    目前没有可用的 EVM。

    您要么需要降低分辨率、要么需要降低 fps 要求。

    最大像素时钟值为100MHz、计算结果为100MHz/宽度/高度/2。

    此致、

    Rishabh