This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:McASP 音频示例 EDMA 错误

Guru**** 2605845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585148/ccs-am5728-mcasp-audio-example-edma-error

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

McASP_Audio_evmAm572x_c66Example 在步骤 Linux 引导中停止后工作。

但 在完成 Linux 内核引导 后无法正常工作。

步骤

 1. Linux 内核引导 已完成。  

在 CCS 器件中连接了 dsp1  

 3.要在 CCS 菜单中运行的输出文件(MCASP_Audio_evmAM572x_c66ExampleProject.out)。

 4.中出现错误  


void Audio_echo_Task ()

volatile Int32_t i32Count、status = 0;

hMcaspDev2=NULL;

/* 1. EDMA 初始化*/
EDMA3_DRV_RESULT edmaResult = 0;

/*启用所有 McASP 事件*/
sampleEdma3GblCfgParams[0].dmaChannelHwEvtMap[0]|= 0xFFFFFFU;


hEdma_0 = edma3init (0、&edmaResult); <--- 此处出现错误  

并出现以下错误。

root@am57xx-EVM:/sys/bus/platform/drivers/omap-rproc

[4974.578247] OMAP-iommu 40d01000.MMU:IOMMU 故障:DA 0x43302400标志0x0
[4974.585073] remoteproc2:在40800000.dsp 中检测到崩溃:类型 mmufault
[4974.591721] ommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:errs:0x00000002 da:0x43302400 PgD:0xd49b10cc * PgD:px00000000
[4974.602046] remoteproc2:处理40800000.dsp 中的 crash #1
[4974.607743] remoteproc2:恢复40800000.dsp
[4974.635833] omap_hwmod:mu1_dsp1:_wait_target_disable 失败
[4974.648674] OMAP-hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[4974.6546558] remoteproc2:已停止远程处理器40800000.dsp
[4974.671415] remoteproc2:为40800000.DSP 加电
[4974.676276] remoteproc2:引导 FW 映像 dra7-dsp1-fw.xe66、大小为7945952
[4974.690311] OMAP_hwmod:mu0_dsp1:_wait_target_disable 失败
[4974.696209] OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU:版本3.0
[4974.702146] OMAP-iommu 40d020.MMU:40d020.MMU:版本3.0
[4974.762987] remoteproc2:远程处理器40800000.DSP 现已启动
[4974.769473] virtio_rpmsg_bus virtio2:rpmsg 主机处于联机状态
[4974.775029] remoteproc2:registered virtio2 (类型7)
[4974.781355] OMAP-rproc 40800000.dsp:从40800000.dsp 接收回波回复
[4974.788357] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x36
[4974.796312] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-client-sample addr 0x37
[4974.804308] virtio_rpmsg_bus virtio2:创建通道 rpmsg-RPC addr 0x65
[4974.811446] rpmsg_RPC rpmsg18:使用 src 1024 dst 101探测服务 rpmsg-dc-dsp
[4974.819768] rpmsg_RPC rpmsg18:已发布函数= 9.

我使用了 PSDK ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-03.01.00.06

请告诉我  

谢谢你  

JW