This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:UNIFLASH 软件库

Guru**** 2604385 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577988/am3358-uniflash-software-library

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI 技术支持:

我正在寻找一个可在我们的 Windows 应用中用作引导加载程序主机的软件库、以更新 Sitara 处理器(BeagleBone Black)上的软件映像。 我找到了 Uniflash、它是一个很好的独立工具、但我们希望在 Windows 应用中集成 USB 引导加载程序功能。

是否有用于类似用途的软件库、dll、源代码等? 是否有有关引导加载程序协议的深入文档、可用于从头开始实现?

谢谢、

Balázs μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balazs、

    我想看看这里:

    github.com/.../BBBlfs

    这将使用 Ubuntu 中的 libusb、并显示如何处理 ROM 代码。 理论上、这可以传输到 Windows 并集成到您的应用程序中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ronb、我们将尝试一下!