This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:CCS v7.1:XGCONF 工具在 XDCtools 3.32.01.22时失败

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/579694/ccs-tms320c6678-ccs-v7-1-xgconf-tool-fails-with-xdctools-3-32-01-22

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 C6678 DSP 与 TI RTOS C6000 v2.00.01.23搭配使用。

CCS v7.1安装两个版本的 XDCtools:v3.32.01.22和 v3.50.01.12。

3.50版似乎与 TI RTOS C6000不兼容、因为编译任何工程都失败:

库构建失败。
subdir_rules.mk:12:目标'Build-2060586735-InProc '的配方失败
"C:/ti/tirtos_c6000_2_00_01_23/products/bios_6_40_01_15/packages/ti/sysbios/interfaces/ITimestamp.h、第142行:错误#515:无法将"const XDC_Runtime_Types_Base *"类型的值分配给"XDC_Runtime_Types_Base *"类型的实体

将工程切换到 XDCtools v3.32后、编译工作正常。 但是、我再也不能使用 XGCONF 打开.cfg 文件。 我在"Problems"窗口中看到以下错误:

包装 xdc.services.spec.SessionRuntimeException:解析器失败(通过2)(C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/tools/xgconf/configprovider/ConfigProvider.xs #616)

谢谢、
Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralf、
    这是一个错误、最简单的解决方法是安装 XDCtools 并使用3.32.00.06。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将在何时进行排序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最有可能出现在 CCS 7.2中、计划在5月进行。