This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:可以删除 Arago 文件系统中的哪些/如何删除服务和守护程序?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576516/linux-am3352-which-how-services-and-daemon-in-the-arago-file-system-can-be-removed

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的香榭丽舍

我的客户开发了基于 AM3352的系统、发现启动时间太长- 50秒。

他们尝试优化文件系统,但他们很难删除哪些服务和守护程序以及如何删除它们。

您能否提供有关此方面的指南以优化 AM3352的引导时间?

它们使用的是 Processor SDK v3.02.05。

谢谢、此致、

SI