This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:如何在 LIDD 模式下执行引脚多路复用以连接 LCD?

Guru**** 2599795 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584999/linux-am3354-how-to-do-the-pin-muxing-to-interface-lcd-in-lidd-mode

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

大家好、

我想将显示屏与 MCU 接口连接到 AM3354处理器吗?

请指导我进行相同的引脚多路复用。

此致、

SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SR、

    请遵循 指南。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    感谢您的回复。
    我阅读了该文档、但它并未指出与显示控制器的 LIDD 模式相关的任何问题。
    要启用 LIDD 支持、我参考以下链接
    www.cemetech.net/.../viewtopic.php

    但上面的链接解释了不带器件树的以前内核版本的过程。
    现在、我需要通过器件树支持来移植此代码。

    请就这一点向我提供指导。

    此致、
    SR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阅读 此主题。