This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:引导时间优化指南、可实现20秒的引导时间

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576789/linux-am3352-boot-time-optimization-guide-to-achieve-20sec-boot-time

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的香榭丽舍

 是否可以在 AM3352上的处理器 SDK 中实现20秒的引导时间?

我发现在 AM3352上启动处理器 SDK (v3.02.05)需要50秒、并且需要一个指南来将此启动时间缩短到20~30秒。

 使用 Processor SDK 是否可以实现20~30秒的启动时间?

请提供相关指南吗?

我的客户使用连接的捕捉序列测量了启动时间、登录需要40秒的时间。

e2e.ti.com/.../5047.boottime.txt

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这应该是可能的。

    1.它们会冷地删除 u-boot 和 Linux 内核之间的超时(节省大约2-3秒)。 或者使用故障模式并跳过整个 u-boot 阶段,执行以下引导过程:ROM->MLO->Kernel,而不是 ROM->MLO->Uboot->Kernel。
    2.他们可以禁用不使用的服务。 这样、系统时间将会减少
    3.它们可以删除控制台输出。

    有用信息可在此处找到:
    processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Boot_Time_Reduction

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供有关如何删除服务的步骤指南?

    是否可以删除所有服务?
    问题是客户不知道他们现在使用的是哪种服务。

    此致、SI (박성일)
    从我的 iPhone 发送
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要求查看以下内容以处理服务、但似乎还不够。 请帮帮我。

    e2e.ti.com/.../539060

    BR、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    systemd 调用.service 文件。 它们可以从/etc/systemd/system 中删除相应的.service 文件、启动时不会调用它们。

    不建议删除所有 systemd 服务。 在开始引导时间优化之前、您的客户应该清楚地了解他们的系统需要什么。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    问题是客户不熟悉服务、而且很难清楚地了解他们的系统需要什么。
    是否有任何文档介绍了 PSDK 上的服务?


    谢谢、此致、
    SI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们通过应用 sysvinit 实现了10秒的启动时间、他们可以添加 sysvinit 而不是引用以下 URL 的 systemd。

    arago-project.org/.../Setting_Up_Build_Environment


    谢谢、此致、
    SI