This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:由于 AlgorithmLink_putEmptyOutputBuffer 而产生的断言

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585323/compiler-assertion-due-to-algorithmlink_putemptyoutputbuffer

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我在 ALG_PLUGIN 的创建中声明了一个虚拟指针并分配了内存。 但我在 AlgorithmLink_algPluginSupport.c 文件中的第363行遇到错误、即由于 AlgorithmLink_putEmptyOutputBuffer 函 数的原因。

断言的理由是什么?

我使用 的是 VISION_SDK_02_11_00_00和 tda2x

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您在哪里添加了此更改(DSP、A15、M4或 EVE)?
    什么是用于分配存储器的 API、该缓冲区指针在空闲缓冲区排队时是否使用?

    此致、Shiju