This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4379:PRU_IEP 示例问题

Guru**** 2617695 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/576122/ccs-am4379-pru_iep-example-issue

器件型号:AM4379

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在尝试从以下位置检索 PRU-software-support-package 中的 PRU_IEP.c。

git.ti.com/.../

已成功完成构建。

当我在 PRU 上开始运行此程序时、它会在 while 语句处继续轮询、即使它经过了超过10秒也是如此。 在此状态下、PRU_ICSS_IEP_TMR_CMP_STS 显示1。

是否有任何其他条件允许 R31.31 = 1?

裕治侯志佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PRU 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在等待对此问题的答复。

    有人会回答,还是应该放弃?

    此致、

    裕治侯志佳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 IEP 示例使用 RemoteProc Linux 驱动程序通过提供的资源表(本示例中为 rsc_table_pru.h)配置中断。 在固件加载过程中、Linux 驱动程序会将系统事件7配置为映射到通道1和主机中断1。

    如果您通过 CCS 加载此示例、则不会配置中断、因为不涉及 Linux 驱动程序。

    有关如何在不涉及 Linux 驱动程序的情况下配置 PRU 中断(使用 PRU 中的 C 代码)的示例、请参阅 PRU_PRUtoARM_Interrupt 项目。 您需要更改系统事件编号、主机编号和通道编号、但该示例应提供启用中断的步骤。

    Jason Reeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Reeder 先生、
    非常感谢您的回复。

    为了将事件7映射到通道1和主机中断1、我只需在启用 OCP 主端口的行之后插入以下代码。

    //将事件7映射到通道1
    CT_INTC.CMR1_BIT.CH_MAP_7=1;

    //将通道1映射到 host_NUM
    CT_INTC.HMR0_bit.HINT_MAP_1 = 1;//选择正确的位字段并输入正确的值*/;

    //清除事件
    CT_INTC.SICR = 7;//清除适当事件*/;

    //启用事件
    CT_INTC.EISR = 7;//启用适当的事件*/;

    //启用主机中断
    CT_INTC.HIEISR_BIT.HIN_EN_SET_IDX=1;

    //全局启用主机中断
    CT_INTC.GER = 1;//启用全局事件*/;

    它仍然提供相同的结果。
    我是否误解了您的建议?

    此致、
    裕治侯志佳