工具/软件:Linux
大家好、
我想在 v4l2插件中进行更改。 为此、我已成功将 GST-PLUGE-GM-1.2.3与 am5728交叉编译。
在运行 v4l2src 流水线时会出现如下错误。
正在将管道设置为暂停...
管道处于活动状态,不需要 PREROLL...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
0:00:00.229419830 3984 0x129690 WARN v4l2 gstv4l2bufferpool.c:714:gst_v4l2_buffer_pool_qbuf: 无法为缓冲区0排队
0:00:00.229677496 3984 0x129690 WARN v4l2 gstv4l2bufferpool.c:714:gst_v4l2_buffer_pool_qbuf: 无法排队缓冲区1
0:00:00.229813324 3984 0x129690 warn v4l2 gstv4l2bufferpool.c:714:gst_v4l2_buffer_pool_qbuf: 无法排队缓冲区2
0:00:00.229966721 3984 0x129690 WARN v4l2 gstv4l2bufferpool.c:714:gst_v4l2_buffer_pool_qbuf: 无法排队缓冲区3
0:00:00.239001650 3984 0x129690 WARN v4l2 gstv4l2bufferpool.c:714:GST_v4l2_buffer_pool_qbuf: 无法排队缓冲区4
0:00:00.230216091 3984 0x129690 WARN v4l2 gstv4l2bufferpool.c:714:gst_v4l2_buffer_pool_qbuf: 无法排队缓冲区5
0:00:00.230337930 3984 0x129690 WARN v4l2 gstv4l2bufferpool.c:714:gst_v4l2_buffer_pool_qbuf: 无法排队缓冲区6
0:00:00.230459931 3984 0x129690 WARN v4l2 gstv4l2bufferpool.c:714:gst_v4l2_buffer_pool_qbuf: 无法排队缓冲区7
是否有解决此问题的方案?
此致、
前置稳压器