This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:将数据放在固件中的固定位置

Guru**** 2617435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/573827/tms320c5535-put-data-at-fixed-place-in-firmware

器件型号:TMS320C5535

尊敬的论坛:

我有一个简短的问题。 是否可以在 C5535固件中的固定位置放置一些数据?

我想将一些特定数据放入 DSP 引导的闪存中、并在无需在整个固件中进行拖网操作的情况下读取这些数据。  

希望你们中的一些人有一个想法。

BR Christoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C55x 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可能的。 通常、闪存具有引导代码、但如果闪存中有更多空间、则可以添加数据。 查找刻录闪存的驱动程序并查看如何刻录到特定地址、并查找如何从闪存读取的协议(取决于您使用的闪存)

    但我认为最简单的方法是将数据作为代码的一部分、并在引导代码烧写时将其加载到闪存中。 可以这样做吗?

    已运行