This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5545:音频延迟

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/573339/tms320c5545-audio-delay

器件型号:TMS320C5545

执行时域 滤波器时、音频延迟最低是多少?

是否有可能使音频延迟低于40us?

BR

安德斯兰热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案取决于您的应用以及也取决于应用的采样率。
    音频的高采样率(当采样为16位或更多时)约为每毫秒40K 或40个样本。

    因此、根据您的滤波器、您可以计算所需的样本数以及延迟时间。

    明白了吗? 它能回答您的问题吗?

    已运行