This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:为 Profibus 主设备创建项目

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585329/am5728-creating-project-for-profibus-master

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

大家好

我对 AM572x 的 PRU-ICSS-PROFIBUS-MASTER 的 PROFIBUS 主站有疑问。

我尝试在用户指南中生成项目文件。
并设置 setupEnv.bat 并运行。
但它出现了 No XDCtools 错误。

我使用 CCSv6.1.2。 和 pdk_am57x_1_0_2

我在下面的 defalt 上看到了 projectCreate.bat:

::设置创建项目时要使用的 XDC 工具版本

设置"XDC_TOOLS_VERSION=3.32.00.36_CORE"

实际上、xdctools 未发布此版本的3.32.00.36_core。
我更改了这个版本。
但仍然会出错。

可以帮帮我吗?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroyasi-San 请安装 TI-RTOS 处理器 SDK ,其中包括构建 用于 Sitara 软件包的 PRU-ICSS-Industrial 软件所需的所有工具。

    谢谢、

    Paula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paula-San

    感谢你的答复。

    我已经安装了 Processor SDK、但遇到错误。

    您还有其他检查点吗?

    是否可以 确保我应该重新运行批处理文件? 如果我遇到错误。

    此致

    高贵须。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 San Hiroyasu:

    错误消息"当前未安装 XDC 工具"意味着用于创建工程的 CCS 未集成所需的 RTSC 工具。

    在 CCS6.1.2中,转到 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> RTSC-> Products。 使用'Install New'选项并将相关 RTSC 工具安装到 CCS。 由于处理器 SDK 软件包中包含所有必需的 RTSC 工具、因此我们可以在"安装新工具"过程中指向此路径(无需单独下载和安装 RTSC 工具)

    有关更多详细信息、请参阅随附的屏幕截图。 考虑这些路径仅供参考。

    此致、
    新进 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nijin P

    感谢你的答复。
    它在工作

    此致
    高贵须