This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:C6657的待机模式

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/572257/tms320c6657-standby-mode-of-c6657

器件型号:TMS320C6657

您好、香榭丽舍

Q1)是否在待机模式下同时保留 MSMC SRAM 存储器内容和 MSMC MMR?  我想确保它。

Q2)是否必须在进入待机模式之前设置 PWRSTATECTL 寄存器的 STANDBY 位?  我找不到它的任何序列。

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J- Breeze、您好!

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,J-Breeze
    在 Q1上:是的、MSMC MMR 和 SRAM 内容保持在待机模式。
    在 Q2上:是的、您必须设置此位。 我不知道任何提供完整序列的软件示例或文档。 我将看到我是否在这方面找到更多信息。

    如果您还有任何具体的问题,请在尝试实施待机模式时告诉我们,我们将进一步帮助您。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢你的答复。  我还有一个问题。
    我能否通过 下面的电子表格估算待机/休眠1 /休眠2模式的功耗?

     o C6657功耗模型
       (www.ti.com/.../sprm600)

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    如果您能对我之前的帖子做出回应、我将不胜感激。

    此致、
    J-Breeze