Other Parts Discussed in Thread: AM5728
您好!
在 AM5728视频输入端口上、如何在离散同步捕捉的情况下检测场 ID?
依靠 VPDMA 写入描述符来检测字段 ID 是否安全?
此致、
Prasad。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Prasad 说:在 AM5728 视频输入端口上,如何在离散同步捕捉的情况下检测到字段 ID?
请查看 TRM 文档第9.4.5.6.9节"使用专用信号确定现场 ID "。
Prasad 说:是否可以安全地依靠 VPDMA 写描述符来检测字段 ID?
是的。 VIP_PARSER 从 SYNC (VS/HS 或 VS/FID)中提取字段 ID 信息、并在发送到 VPDMA 的帧上设置 FID 位。
VPDMA 只需保存 FID 位值并将其包含在写描述符中。
在 TRM 中、下面对 VIP_PORT_A 寄存器的 discrete basic_mode 字段进行了说明。 FID 仅在正常离散模式下由 VSYNC 偏斜确定。
该寄存器仅对离散同步模式有效。 0 = RW 0x0
正常离散模式。 HSYNC 样式捕捉的运行方式为
以下内容:-捕获从 HSYNC 非活动到的行
激活条件。 -由 SYNC 窗口确定的 VSYNC。 -
FID 可由 VSYNC 偏斜确定或通过进行捕捉
第一行的第一个像素处。 ACTVID 样式捕获工作正常
如下所示:-在连续 ACTID 期间捕获线路
信封。 - VSYNC 在每个像素的第一个像素上被捕捉
线。 - FID 在 ACTID 窗口的第一个像素上捕获。 1
=基本离散模式。 当使用 HSYNC 时
样式捕获的操作如下:-活动的最后一行
视频在 VSYNC 所在的像素时钟周期结束
从非活动状态转换为活动状态。 - FID 引脚值为
在该周期捕获并用于下一个字段。 - FID
不允许通过 VSYNC 偏斜进行检测。 ACTVID 样式
捕捉的工作方式如下:- VSYNC 应满足要求
在 ACTID 之间从非活动状态转换为活动状态
窗口。 该 VSYNC 转换允许中的下一行
要发送到新 VPDMA 缓冲器的 ACTVID 包络。 -
FID 值由周期中的 FID 引脚值决定
其中 VSYNC 从非活动状态转换为活动状态。 基本配置
离散模式、不存在垂直辅助数据。
因此、VPDMA 描述符不应使用辅助
数据通道。
因此、根据您的回答、我了解的是...
在 H:V:DE 模式下、必须将 VIP 配置为正常离散模式、有源视频样式捕获和 VSYNC 偏斜、以确定域 ID。
VIP_PORT_A[14] FID_DETK_MODE = 1.
VIP_PORT_A[15] USE_ACTVID_HSYNC_N = 1.
VIP_PORT_A[22] discrete _basic_mode = 0
我将尝试这些设置并发布结果。 感谢您的支持。