This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDSEVM6678:sriobot_helloworld 不工作

Guru**** 2604385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583985/compiler-tmdsevm6678-srioboot_helloworld-not-working

器件型号:TMDSEVM6678

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我想运行 sriobot_helloworld 示例。 我已经阅读了有关 sriobot_helloworld 的所有文章、但在所有情况下都无法正常工作。

在代码中、我添加了这些行、我的想法是、我想同时处理主代码和从代码。

否则(coreNum=1)

int i;
对于(I = 0;I < 5;I++)
printf ("\n 内核1 =%d"、i);

如果(coreNum== 2)则为其他值

int i;
对于(I = 0;I < 5;I++)
printf ("\n 内核2 =%d"、i);

如果(coreNum==3)则为其他值

int i;
对于(I = 0;I < 5;I++)
printf ("\n 内核3 =%d"、i);

其他

write_boot_magic_number2 ();          

我´m n´t CCS 5.5,我看不到响应。  

 在 https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/423056/1516391#1516391帖子中 

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 SDK?
    您的控制台上是否打印了任何错误(如果是,您能否发布)?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我的 SDK 为:processor_sdk_rtos_c667x_3_02_00_05

    控制台没有错误。

    您认为会发生什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Nivaldo。

    不完全确定。 您能否检查以下线程:
    e2e.ti.com/.../1668309
    e2e.ti.com/.../1508109
    e2e.ti.com/.../1329632

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我会检查

    您是否有具有.out 文件的编译程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我的应用程序没有成功。 我有 EVM 6678、我希望启动所有内核、但仅在主内核完成某个过程后。

    是否可以使用此 sriobot_helloworld 源代码?