This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2630:编程问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/577185/rtos-cc2630-programming-problem

器件型号:CC2630
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:TI-RTOS

我以前从未使用过 CCS、现在我想  使用 I2C 配置 CC2630。 那么、我如何开始对它进行编程呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 Resource Explorer 中找到 I2C 示例(位于 CCS 中的"View"菜单下)。
    该项目适用于 CC2650 SensorTag、但 CC2630是相同的芯片、但无线电不同。

    在 Resource Explorer 中、您需要浏览此路径以找到它:

    适用于 CC13XX 和 CC26XX 的 TI-RTOS ->开发工具-> CC2650 SensorTag ->驱动程序示例-> I2C 示例

    您还可以在文档(位于 TI-RTOS for CC13XX 文件夹下)中找到有关 TI-RTOS 驱动程序的更多信息。 在文档链接中、在 驱动程序部分中查找 TI-RTOS 驱动程序运行时 API。

    此致、
    米歇尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按照此路径找到了该示例文件、但当我执行此操作时、出现错误:"device is 'null' or not recognized by CCS"。

    谢谢、

    Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔琼

    您使用的是哪个版本的 Code Composer Studio? 我建议您使用 CCS v7。

    您当前安装了哪个版本的 TI-RTOS?

    Derrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derrick、

    我使用了 CCS v7并安装 了 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06。  

    Arjun

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔琼

    当您导入以下示例项目时、是否收到错误?



    Derrick