This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:TSIP 数据速率选项与 TDMU 6 TX 和6 RX 通道间的关系

Guru**** 2619305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/573756/tms320c6678-tsip-data-rate-options-vs-tdmu-6-tx-and-6-rx-channels

器件型号:TMS320C6678

您好、香榭丽舍

请告诉我如何使用 TDMU 6 TX 和6 RX 通道、数据速率如下:

16M32 4 (链路) 16.384Mbps  256TS:   
32M64 2 (链路) 32.678Mbps  512TS:  

似乎只有一个通道可以处理这些灯串。  
请告诉我如何使用6个通道。  
如果能提供一些例子,我将不胜感激


此致、
Hitoshi Sugawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 C667x 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有一些用于不同 TSIP 链接/速率配置的代码、让我来了解一下。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSIP 驱动程序测试示例位于 pdk_c667x_2_0_x\packages/ti\drv\tsip\example 下、有两个示例:

    • tsip_evmc6678_c66examplpleProject
    • tsip_evmc6678_c66testProject

    这些是简单的测试示例。 我们在第二个项目的基础上进行了一些增强工作、该项目使用 BIOS-MCSDK 2.1.2.6。 我随附了修改后的文件供您参考、它应该与 Processor SDK RTOS 兼容。 请先参阅 test.h。 e2e.ti.com/.../enhanced-test-files.zip

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您发送示例代码。
    您将会对其进行学习并随时了解最新情况。

    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我读取了示例代码、但是、我仍然不了解 TDMU 的6个 TX 和6个 RX 通道。
    有#define NUM_USED_TSIP_Lanes 8/*必须为2、4或8*/、这意味着使用了8个通道、每个通道具有128个时隙。
    似乎只有1个位图足以处理8个通道。

    根据 UG、有6个位图、分别为 A 和 B、从0到5 ane
    为什么准备6个 TX 和6个 RX 通道是用户可以选择12种位图(6通道 x 2 (A 和 B))?

    您能告诉我确切的原因以及如何使用6个 TDMU 通道吗?

    非常感谢您抽出时间回答问题。
    此致、
    Hitoshi Sugawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如电子邮件中所述、C6678实际上有8个通道的 TDMU。 您之前怀疑 TSIP 用户指南有误。

    此致、Eric