This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IBIS 文件 PCIe 问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/582092/am5728-ibis-file-pcie-question

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户在 AM572x IBIS 文件(AM572.IBS)中向我们发送了有关 PCIe 的问题。

 

问题:

 以下 AM572x IBIS 文件(AM572.IBS)中的 Processor SDK 默认值是什么?

-摆幅:HS、0.6V、去加重:0dB

  -摆幅:fs、1.2V、去加重:0dB

  -摆幅:fs、3.5V、去加重:3.5dB

  -摆幅:fs、3.5V、去加重:6.0dB

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 e2e.ti.com/.../543282
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的信息。
    但我们无法找到您建议的 E2E 上 AM572x IBIS 文件(AM572.IBS)中 PCIe 默认值的答案。
    如果您添加一些说明、我们将不胜感激。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求 IBIS 专家进行澄清。 他们将在这里直接做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    我正在等待他们的答复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。
    你有更新吗?

    现在、我们的客户正在等待答案。

    如果您能告诉我们这方面的进展情况、我将不胜感激。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我正在检查发生了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是工厂团队的反馈:

    "IBIS 模型是从 PCIe PHY 的角度提供的、作为检查 PCB 设计有效性的一种方法、它不提供建议的 SDK 设置。 对于 SDK,swing 是默认设置,无法设置。 去加重设置为3.5dB 或6dB。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    非常感谢您的善意。

    非常感谢您的帮助。

     

    我会将答案发送给客户。

     

    此致