This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:CAN#39;t 在 CCS 中查找 TI-RTOS 模板

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/575212/rtos-cc1310-can-t-find-ti-rtos-template-in-ccs

器件型号:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的朋友:

我想安装 ti-RTOS 以处理使用 cc1310的项目。
我按照以下步骤操作,参阅安装指南[Installation_Guide_MA_TIRTOS_Workshop_Rev2.1]。

下载的 CCS v7 [CCS7.0.0.00042_Win32]和 ti-RTOS [simplelink_cc13x0_sdk_1_00_00_13]。
2.关闭病毒防护服务[windows defender-Real Time protection]。
3.已安装 CCS v7,并在此过程中选择要安装在目录 C:\ti 中的所有软件包。
4.更新软件。
4.重新启动计算机。
5.在目录 C:\ti 中安装了 ti-rtos。
6.重新启动计算机。
7.打开 CCS v7并打开新的 CCS 项目。
以下内容用作项目详细信息。
 目标- CC1310F128
 连接- Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe [默认值]
 Cortex M [ARM]-编译器版本- TI v16.9.0.LTS
  高级设置-输出类型-可执行文件
 高级设置-输出格式- eabi (ELF)
 高级设置-器件字节序-小
 高级设置-其他设置为自动设置
 
问题-在模板选择中仍然没有显示 ti-rtos????

请提供任何帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从新项目向导中删除了示例。 所有这些工具均可通过 Resource Explorer 获取。

    此外、您还可以执行"Project->Import CCS Projects..." 并导航至 simplelink_cc13x0_sdk_1_00_00_13/examples/rtos/Board/并选择所需的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 非常有帮助。