This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:程序问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584769/linux-procedural-issues

工具/软件:Linux

我们的命令: filevpedisplay 2.YUV 1920 1080 nv12 1920 1080 nv12 0 0 0 0 0 0 0 -s 26:1920x1080

我们在对节目作一些改动之前,对电影播放的实施没有任何问题。  

现在、我们有以下错误:

VPE:/dev/video0打开成功!!!
使用1个连接器、1920x1080显示屏、多平面:1.
VPE i/p:G_FMT:宽度= 1920、高度= 1080、4cc = NV12
VPE o/p:G_FMT:宽度= 1920、高度= 1080、4cc = NV12
错误:post_vid_buffer:418:无法启用平面31:权限被拒绝
Disp POST vid buf 失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Honging Wu、

    是否可以附加描述更改的文件? 您还可以指定您使用的内核版本和 SDK 吗?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢   您 的回答、这是我解决的最后一个问题。 但  下面有一个问题 需要您帮助;

    我们已经测试了程序 filevpedisplaya、 它通常可以从文件中读取视频并进行显示。 现在、我们要将图像处理过程添加到程序中、  

    但我们不知道 图像的 Y、U、V 分量存储在何处。 首先、我们认为 Y 分量存储在变量 srcBuffers[index]和 U、V 分量中

    存储在变量 srcBuffers_uV[index]中、因此我们仅取出 Y 分量 、然后发出以显示。 但是、我们发现显示屏

    效果与以前相同、 不是灰阶图像。 我们需要询问如何提取 image.e2e.ti.com/.../4834.omapdrmtest.zip 的 Y、U、V 分量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Filevpedisplay 是一个基于文件的应用程序。 它从文件中读取 YUV 数据、然后执行 VPE 处理并布置处理的帧以显示。 对于 NV12、只将 WxH 大小读入 Y 缓冲区、将 WxH/2数据读入 UV 缓冲区。
    Y 平面将使用 srcBuffers、UV srcBuffers_UV。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我仍然感到困惑的是、当我只发送 Y 分量来显示、并且 UV 分量设置为128时、显示的图像不是灰度图像、而是像以前一样的彩色图像。 我也很困惑、我已经在 main 函数中注释了"printf ("已完成%d\n\n"、num_FRA框);"、但它在运行时仍会打印。 同时、未执行我们添加的程序语句。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="user4871605"]我在 main 函数中注释了"printf ("已完成%d\n\n"n_frames"、num_fRAes);"、但在运行时仍将打印。

    您的更改似乎未应用。

    您应该重新编译它。

    您使用的是什么器件和软件?

    BR
    玛格丽塔