This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:CCV7TIROS

Guru**** 2607955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578452/rtos-tm4c1294ncpdt-ccv7tiros

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

我无法导入在早期版本的 Code Composer Studio 上使用早期 TI RTOS 创建的工程。

我收到一条消息:

发生构建文件生成错误..
产品"com.ti.rtsc.TIRTOSTivac" v2.16.1.14当前未安装、并且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..

但版本显示在已安装的软件中、我还在编译器设置的包含路径中添加了它、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PAVILITRA、
    您可以转到 Project Properties->CCS Generat->RTSC 并发布该窗口的屏幕截图吗? 此外、有时您必须先清理工程、然后才能在新版本的 CCS 中正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经这么做了。

    我仍然会得到该误差。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布我询问的屏幕截图? 我将尝试让 CCS 团队的某个人来研究该问题、如果您可以在 zip 文件中发布项目时清除该项目、这将非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于原始海报最近没有活动、我将关闭此主题。

    Todd