This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:增加结构内存

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578507/rtos-ti-rtos-mcu-increasing-the-struct-memory

器件型号:TI-RTOS-MCU

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将 CCS V6与 TI-RTOS V2.16搭配使用、并将 TM4C1294XL Launch Pad 与 TI-RTOS V2.16搭配使用。

我正在尝试创建一个全局结构、我希望从工程的其他类中读取或写入该结构。 我仅存储 INTIGER 值。 向结构中添加6个以上的 int 元素、为我提供了在使用此结构的类中重新定义结构的错误。

同样、如果我使用短整型、我可以添加更多元素。 因此、看起来结构 存储器的增加方式更少。

此致、

Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、
    您能否发布您的结构定义? 是否在头文件中定义结构? 这通常会导致多个定义错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于没有活动、我将此主题标记为已关闭。

    Todd