This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM368:捕获原始图像数据

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583384/linux-tms320dm368-capture-raw-image-data

器件型号:TMS320DM368

工具/软件:Linux

尊敬的所有人:

我正在 使用 DM368板开发热像仪系统。 摄像头的输出为320x240 16位灰度图像、 FPS 为60帧/秒。 我将 ti-dvsdk_dm368-evm_4_02_00_06用于摄像头驱动程序、但我不知道如何配置 VPFE 捕获驱动程序和 ISIF 来捕获原始图像数据。

我在摄像头驱动器方面很新、请告诉我应该从哪里开始?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题转发给我们的团队。 他们会对其进行研究。

    同时、您可以搜索类似的 e2e 问题。

    此致、

    Anuj

    Pathpartner Technology Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅驱动程序示例中的示例应用、PSP/Linux-driver-example-psp03.01.01.38/imp-prev-RSZ/DM365。


    谢谢、此致、

    Vishwanath Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    DVSDK 中的示例适用于 MT9P031

    数据路径为:MT9T031/MT9P031 -> CCDC/ISIF -> IPEIF -> IPIPIPIPE ->调整器-> SDRAM

    如何将数据路径配置为:图像传感器->CCDC/ISIF->SDRAM?

    我是否需要为摄像机添加新的解码器驱动程序?

    谢谢!