This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:如何 ping IP

Guru**** 2608105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581882/rtos-ti-rtos-mcu-how-to-ping-ip

器件型号:TI-RTOS-MCU

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们将 TM4C1294XL launcpad 与 CCS V6和 TI-RTOS V2.16搭配使用。 由于示例项目由 TI 提供、我们的电路板通过连接到以太网并生成 IP 来启动。我们尝试从 Tiva 板 ping 相同的服务器、但找不到任何用于 ping 的定义。 我们知道吗、如果不知道如何实现 ping、是否有任何有关 ping IP 的定义。

此致、

Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    您使用哪个示例项目进行连接?

    谢谢、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我将为 TM41294XL 使用 HttpsGet 示例、请找到附件。

    此致、

    Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    Ping 在套接字层发生、因此我们在传输层中没有用于执行此操作的 API。 您可以通过查看 conping.c 了解如何实现此目的、该文件位于:
    tirtos_tivac_2_16_01_14\products\NDK_2_25_00_09\packages/ti\NDK\tools\console\conping.c

    谢谢、
    Gerardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guinto、
    我能不能知道建议的答案。 我每天都会查看论坛、因为没有回复、我跳过了主题。
    此致、
    Raghu