This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6655:SD 写入/读取 C6655 (指南?)

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585122/ccs-tms320c6655-sd-write-read-c6655-guide

器件型号:TMS320C6655

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的,

由于数据大小很大、我们必须通过 SD 卡读取/写入数据、

如何在 C6655平台上 wrti/read SD 卡?

SD 操作(写入和读取)必须在操作系统环境(BIOS、Linux)下?

是否有相关指南?

BRS、

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    您是否已检查 pdk_C66x_2_0_3/packages/ti/CSL/example/mmcsd/中的源代码?
    它提供了对 MMC 的原始访问示例(无需操作系统)

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    您确定是否已在正确的论坛中发布过。 C6655n`t SD/MMC 接口、您使用什么接口来访问 SD 卡。

    只有 C66x 系列中的 AM57xx、DRA7xx 和 K2G 器件具有 SD MMC 接口、因此请确保提供正确的器件型号。 n`t、请注意、我们不支持 C66x 内核上的 Linux。 Linux 产品仅适用于 ARM 器件。

    此致、
    Rahul