This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:PMIC 功耗

Guru**** 2608385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583741/tps659037-pmic-power-consumption

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好!

我有关于 TPS659037 PMIC 的一些问题

我的客户使用 AM5728测量了659037PMIC 的功耗。

组合如下所示。

・ AM5728AABCXA (Rev1.1)+TPS659037A383 (针对 Rev1.1)

・ AM5728BABCXA (Rev2.0) +TPS659037A394 (用于 Rev2.0) ​

版本2.0

条件

      crrent

   (mA)

温度(℃)

     MPU

      GPU

    内核

 IVA

启动时

1009.

34.87

34.06

34.46.

35.27.

2D 运动图片

1058.

5949.44.

49.84.

48.63.

49.84.

 

版本1.1

条件

 电流

  (mA)

温度(℃)

MPU

GPU

内核

IVA

2D 运动图片

952.

51.06

50.65

51.46.

49.84.

我的问题如下。

1) 1)您对此结果有何看法? 结果是否正确?  我认为这个结果是正确的。 因为、如您所知、AM5728修订版2.0的启动电压 高于 AM5728修订版1.1器件。 因此 PMIC 默认电压发生了变化。

2) 2)我的客户希望测量 PMIC 3.3V 输入电压的最大功耗。 他如何 测量它?   如果客户想了解 PMIC 3.3V 输入电压的功耗、应使用以下电压设置?

VD_CORE =VD_MPU = 1.2V

VD_RTC=Other =1.16V

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    您的问题已指派给负责此产品的专家。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michi-San

    我将其移至 Sitara 论坛、因为在我看来、这些问题更多地涉及处理器功耗? 如果情况并非如此、请随时纠正我的问题。

    在第1季度,您能否澄清您希望我们确认的结果。

    我看到电流差异,但我也看到温度列报告5949.44的情况是什么?

    用于2D 运动图像的软件是否相同?

    在 Q2上,请说明您所说的“PMIC 3.3V 输入电压的最大功耗”。 他是如何衡量的?"

    您是否希望估算 SOC 的最大3.3V 功耗? 如果是这样、为什么需要这种解决方案-因为无论功耗如何、PMIC 解决方案都是固定的、并且假设任何功耗都是由配套的 PMIC 解决方案包含的。

    如果您希望进行进一步的功耗估算、可以查看 AM57x 功耗估算工具、还可以查看我们针对各种处理器 SDK 基准发布的典型功耗数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul-San:

    感谢你的答复。

    有关您的问题、请参阅以下内容。

    >我看到电流差,但我也看到温度列报告5949.44的外观是什么?

    --是的, 你是对的。 这是我的错。 "5949.44"错误。 正确值为"49.44"摄氏度。

    >用于2D 运动图像的软件是否相同?

    --是的。

    在 Q2上,请澄清您所说的“PMIC 3.3V 输入电压的最大功耗”。 他是如何衡量的?"

    --请见下图。 这是我的客户的连接。

    如上图所示、  PMIC 的3.3V 和5V 电压由其他电路板供电。   因此、客户希望知道  PMIC 消耗的最大电流。

    但我们不知道如何使用内部 PMIC 电路中的3.3V 电源。 因此、客户希望了解 PMIC 最坏的情况、 即消耗的是3.3V 电源。

    感谢您的快速回复。

    此致、

    Michi  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi-San
    在 Q1上,您看到的变化对我来说似乎是合理的,这可能是由于器件之间根据器件工艺变化而发生的变化。
    建议您查看 AM572x PET 以了解温度范围内的最坏情况功耗(可能还会在从 PET 获得的保护频带中添加一些额外的保护频带)-不建议仅根据几个工作台单元在额定条件下的测量值来确定。
    在 Q2上、我将要求 PMIC 团队发出蜂鸣音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yama-San、您好!

    PMIC 有两个内部功耗源。 第一个是 PMIC 的静态电流。 这在每个电源轨的数据表中进行了指定、这意味着每个 SMPS 和 LDO 都有一个静态电流规格。 您可以为系统中使用的所有电源轨添加这些电源轨。

    第二部分是 SMPS 和 LDO 的效率损失。 要计算此值、您需要知道稳压器的负载电流、输入电压和输出电压。 然后、您可以使用效率来计算功率损耗。 我们有一个 Excel 工具、可以让这变得更简单。
    e2e.ti.com/.../3366.power-estimator-tool

    此致、
    Karl