This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am5728:SATA 第3代不起作用

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/583906/linux-am5728-sata-gen3-doesn-t-work

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我尝试将 Micron 550 mSATA SSD 连接到 am5728 EVM。 我已经配置了 Linux 内核、这是它 在这里描述的方式、 但是在启动后没有任何检测到的块设备。  
lsmod 表示已插入 libahci_platform、libahci、libata 模块、但没有 SATA_ti.ko、并且我在 xconfig 搜索中找不到它、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    仅供参考、存在以下已知问题:
    LCPD-7300P3-MediumSATA 模块化测试失败连接am57xx-EVM

    请参阅版本说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Release_Notes

    您遵循的指南还指出:

    "SATA 驱动程序支持以下功能

    Gen-1和 Gen-2 SATA HDD/SDD
    热插拔"

    另请注意不支持的特性部分:
    "不支持的功能
    当前不支持以下功能:
    OMAP5和 DRA7上不保证支持第3代 SATA HDD/SSD、因为芯片错误会阻止正确的 PHY 速度协商。"

    确保您遵守上述详细信息(您使用的器件不是 Gen3)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../581856