This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:SATA 不能正常工作

Guru**** 2607635 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/581856/linux-am5728-sata-doesn-t-working

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我已将 SSD 插入 am5728 EVM、并且在 Linux 引导后没有任何块设备。 我已经检查了插入的模块、发现缺少 SATA_ti.ko 模块、并且 menuconfig 中没有任何参数。
如何解决此问题?
我正在附加 dmesg 和 lsmod 日志。

e2e.ti.com/.../1538.dmesg_5F00_log.txt
e2e.ti.com/.../3618.modules.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    请参阅 Linux 内核 SATA 用户指南、网址为:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_SATA_User's_Guide
    它可以帮助您配置 SATA 内核支持。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但我看到过此驱动程序指南、我无法按照此处所述配置驱动程序环境、因为最新 SDK 版本(03.01.00.06)中没有"Texas Instruments SATA Wrapper driver"。
    这是正常的吗? 此模块是否是正确 SATA 工作所必需的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图文件中发现、LCD 模块上的 J1用于 eSATA、mSATA 多路复用。
    安装此跳线后,问题已解决。