This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6713:有关 TSK 功能的旧 DSP/BIOS 信息

Guru**** 2606905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585259/rtos-tms320c6713-older-dsp-bios-information-about-tsk-features

器件型号:TMS320C6713

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我的客户对 DSK/BIOS 4.90.02.4和5.41.3.17之间的差异有疑问、尤其是 对于 TSK 功能。
 由于4.90.02.4版本太旧、因此没有下载站点提供其发行说明。 我无法确认 TSK 模块是否存在差异。 您能评论一下吗?

此致、
Naoki



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 DSP/BIOS 4.90和5.41之间的 TSK 模块差异:

    1) 1)TSK 模块没有功能差异、只是能够在创建时通过将新的 TSK_Params initStackFlag 参数设置为 false 来禁止初始化任务堆栈。

    2) 2)显著的中断到任务时间性能改进导致每个任务堆栈需要足够大、以便吸收两个完整的中断上下文、而不是一个中断上下文。

    Alan