请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT、 TM4C129XNCZAD、 TM4C129ENCPDT、 TM4C129DNCPDT、 TM4C123工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我在自己的项目中使用了 TI-RTOS for TIvaC。我几乎使用了 tm4c 芯片的所有外设(例如 :tm4c1294ncppdt、tm4c129encpdt 和 tm4c129xnczad)。我使用 ti-RTOS 几个月、运行良好。最近、 我想在我的 tm4c129dncpdt 芯片上安装 ti-RTOS。我 浏览129D 的数据表、对比1294和129E 的数据表。我发现它们有很多共同点。所以我修改129E 项目并在129D 芯片上运行。它可以在 main()中运行,但 RTOS 无法 运行 Task.I 使用 ROV 并查看。我的任务 由 RTOS 派送。我的项目按附件形式显示。
Tivaware 示例似乎可以在芯片上正常工作。如何在 tm4c129dncpdt 上使用 RTOS?我的项目中需要一个操作系统。您能否提供一个可以在 tm4c129dncpdt 的芯片上运行的操作系统? e2e.ti.com/.../5444.tcpEcho_5F00_GNU_5F00_TivaTM4C129ENCPDT.zip