This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:用于视频编码的 NEON

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585365/processor-sdk-am335x-neon-usage-for-video-encoding

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3359

我尝试使用 AM3359进行一些视频编码。 在当前状态下,将使用包含从网络摄像头捕获的原始数据的视频文件进行基准测试(yuyv422、640x480)。 编码性能不如预期(我的笔记本电脑的1/50)。

对于视频编码、我会交叉编译 FFmpeg (如果我没有弄错、TI 使用的 gstreamer 也会使用 FFmpeg 库?)。 FFmpeg 支持 NEON、我编译了两个版本(NEON 和非 NEON)。 创建的可执行文件在执行时正确列出编译标志、但我不能识别性能差异。

我想知道我是否需要以某种方式手动启用 NEON? 或者、如果操作系统(使用 Linux SDK 附带的 SD 卡脚本创建了 SD 卡)需要有关尝试使用 NEON 的应用的信息? 或者可能 NEON 甚至不适合执行任务、并提供相同的性能。 或者也许它是实际需要针对 NEON 进行优化的编解码器(尝试了 mpeg2和 MPEG4、相当旧)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此论坛仅支持 TI 提供的处理器 SDK。 SDK 中包含的软件组件列在 SDK 下载页面上提供的软件清单中: 未包含在 SDK 中的 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 编解码器可通过 TI 在 TI 参考设计网络中的合作伙伴找到: www.ti.com/.../searchcatalog.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道你不会在这里接受 FFmpeg,只是希望能得到一些关于 NEON 的信息。 其余只是一般信息、否则第一个问题是"您需要氖光灯做什么?"。

    我想我自己会明白、谢谢。