工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 Arago 来构建我自己名称的内核映像基克隆、并使用自定义闪屏的自己层。 一切似乎都在正常工作。
我现在正在努力的是一种将所有这些内容都放到 SD 卡上的简单方法。 当我四处走动时、我注意到这些 bakes 会在 deploy 文件夹中创建一个*。wic 文件。 我只需要在 SD 卡上添加该文件。 烘烤时、Arago (krogoth)不会创建该文件。
问题1 -我是否可以使 Arago (krogoth)像 morty 一样自动为我烘烤*。wic 以获得 SD 卡?
我查看了手动操作、我尝试了...
WIC 创建 sdimage-bootpart -e myImage -o ${BUILDDIR}/sdcard
烘烤完成后。 这可以正常工作、但卡仅引导 uboot。 似乎 uboot 希望 zImage 在 boot/zImage 上运行、但 WIC 不会将其放在那里。
这是 WIC 输出...
以下构建工件用于创建映像:
ROOTFS_DIR:/home/adb/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am437x_evm-linux-gnueabi/ace3/1.0-r0/rootfs
BootIMG_DIR:
kernel_DIR:/home/adb/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/deploy/images/am437x-evm
native_SYSROOT:/home/adb/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux
...it 对我来说似乎很奇怪、BootIMG_DIR 是空的。
问题2 -制作 SD 卡时、我做了什么错误?
欢迎所有其他随机想法。 提前感谢、
Nathan