This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:调整 jffs 根文件系统的大小

Guru**** 2607805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585306/linux-tms320dm8148-resize-jffs-root-filesystem

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我们正在使用 jffs rootfs、现在需要调整(放大)文件系统的大小。

这只是改变分区大小的问题吗?

我知道 ex3也有 resize2fs ,有没有使用 jffs 的简单方法,或者它是否自动调整自身大小以适应分区的大小?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、

    与其他文件系统不同、分区大小可以使用 resze2fs 等工具轻松调整大小、例如、jffs 文件系统必须被删除并使用新大小创建。
    以下链接教程介绍了 jffs 文件系统创建的命令和步骤(如有必要):
    processors.wiki.ti.com/.../Create_a_JFFS2_Target_Image

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsvetolin、您好!

    非常感谢您的回复。

    我检查了链接和命令、但在创建 jffs 时没有大小参数:

    host$ mkfs.jffs2 -r -e -s [-p][-n]-n]-o 


    此致、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAN、

    您可以添加-p、--pad[=size]选项。 有关 mkfs.jffs2命令的说明,请参见手册页或以下网址:
    manned.org/.../4286f411
    分区大小的另一个示例:
    wiki.emacinc.com/.../Creating_JFFS2_Images

    BR
    Tsvetolin Shulev