This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:IVAHD h264dec:解码流 QP<13.

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580679/tms320dm8168-ivahd-h264dec-error-when-decoding-stream-qp-13

器件型号:TMS320DM8168

您好!

我的客户报告了解码流 QP<13时的 IVAHD h264dec 伪影。 客户提供了流、我对其进行了解码并附加了流。 我遇到以下错误。 流数据中似乎存在错误。 我使用的是 IVAHD h264dec v02.00.21.00。

e2e.ti.com/.../QP_3D00_10.7z

解码器错误] 1149:解码通道<0>错误:XDM_APPLIEDCONCEALMENT:9,
[解码器错误] 1149:解码通道<0>错误:XDM_CORPTEDDATA:11,
[解码器错误] 1149:解码通道<0>错误:IH264VDEC_ERR_MISSINGSLICE:25,
 [m3video ] 16756:DECLINK:::links_m3video/IVA_dec / declink_h264.c:[385]::内部错误:-1
 [m3video ] ALGPROCESS FAILED:STATUS
 [m3video ] outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error: 0x2000a00
 [m3video ]序列、称为数字5
 [m3video ] 16839:DECLINK::links_m3video /IVA_dec / declink_h264.c:[385]::内部错误:-1
 [m3video ] ALGPROCESS FAILED:STATUS
 [m3video ] outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error: 0x2000a00
 [m3video ]序列、称为数字6
 [m3video ] 16856:DECLINK::links_m3video /IVA_dec / declink_h264.c:[385]::内部错误:-1
 [m3video ] ALGPROCESS FAILED:STATUS
 [m3video ] outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error: 0x2000a00
 [m3video ]序列、称为数字7
 [m3video ] 16874:DECLINK::links_m3video /IVA_dec / declink_h264.c:[385]::内部错误:-1
 [m3video ] ALGPROCESS FAILED:STATUS
 [m3video ] outArgs->viddec3OutArgs.extendedError for channel 0 Error: 0x2000a00
 [m3video ]序列、称为数字8

但是客户表示他们用 ffmpeg、elecard、英特尔视频分析器对流进行了解码、这些软件没有报告任何错误。

对于相同的 h264编码器、如果客户使用 QP>=13对 h264流进行编码、IVAHD h264dec 可以很好地解码流、而不会报告任何错误。

您是否会帮助检查客户提供的流中是否存在数据错误? 如果没有、为什么流 QP<13的 IVAHD h264dec 报告错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:
    我将尝试在我的独立设置中复制此内容并同时更新您。 我将对此进行研究。 我能再获得一个信息吗?使用哪个编码器来生成该流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们将对此进行研究。 将发布您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、
    该流在 VAYU/J6 (Jacinto 6)上运行正常。 我没有发现任何问题或瑕疵。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、

    我尝试在 DM8168 PG2.0上测试 ivahd h264dec、发现没有问题。 因此、旧问题应该是因为旧版本的芯片。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 确认这一点。