This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:Linux 配置

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584447/linux-beaglebk-linux-configuration

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

大家好、  

我使用的是 C 版 BeagleBoard Black 和 Element 14无线连接 Cape。  该组合使用 Linux 版本的 AM335x SDK、并通过 microSD 卡进行操作。  目前、我一直在关注 WiLink 8 Linux 入门指南(http://processors.wiki.ti.com/index.php/WiLink8_Linux_Getting_Started_Guide):)

1.按照 WiFi 构建过程中所述配置主机 (http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_WiFi_Build_Process#Setting_up_the_Host_Environment)
2.遵循 Linux 处理器 SDK 指南  (http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide#Start_your_Linux_Development)
3.用于启用 Wi-Fi 和蓝牙的补丁设备树(附录 A)(http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_Platform_Integration_Guide#Appendix_A:_Device_Tree_file_-_patching_and_updating)
4. 集成 TI 蓝牙协议栈 (http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_Bluetooth_Stack_for_WL18xx_-_Getting_Started_Guide#Installing_Bluetopia_Platform_Manager)

我在步骤2中遇到了问题-请遵循 Processor SDK 指南。  在尝试完成指南中的步骤7 (重建源)后、我收到以下错误:

Parallels@~ Ubuntu:μ C/Desktop$ CD ti-processor-sdk-linux-install-directory

Parallels@Ubuntu:~/Desktop/ti-processor-sdk-linux-install-directory make

======================================================================== 构建 Linux 内核 DTB ================================================

使-C /home/parallels/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/board-support/linux-4.4.32 +gitAUTOINC+adde2ca9f8-gadde2ca9f8 arch=arm cross_compile=/home/parallels/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf- tisdk_am335x-evm_defconfig

make[1]:***/home/parallels/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/board-support/linux-4.4.32 +gitAUTOINC+adde2ca9f8-gadde2ca9f8:没有这样的文件或目录。 停下。 Makefile:218:目标'linux-dtbs'的配方失败

make:***[linux-dtbs]错误2.

此错误阻止我编译步骤3 -补丁设备树中指示的补丁以启用 Wi-Fi 和蓝牙、并最终阻止整个配置过程。  我不熟悉 Linux、因此该错误可能是一个简单的修复。  我写这篇文章是为了向更有经验的用户征求建议。  如果有任何建议,我会很感激!  

谢谢、  

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    似乎处理器 SDK 未成功提取。 是否可以发布此命令的输出?
    LS -LSA /home/parallels/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/board-support

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、  

    感谢你的答复。  我不确定是希望我从 SDK 根目录还是从起始目录执行命令、因此我执行了以下两项操作:  

    Parallels@Ubuntu:~$ ls -LSA /home/parallels/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/board-support

    LS:无法访问'/home/parallels/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/board-support~:无此类文件或目录视差@Ubuntu:~$ CD 视差@Ubuntu:~$ ls Desktop minicom.log 模板文档音乐 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05下载图片视频 examples.desktop 公共视差@Ubuntu:$

    CD 桌面并行@Ubuntu:~μ C/Desktop$

    LS 0001-Change-finduid-use-mmcdev.patch Parallels shared Folders ti-processor-sdk-linux-install-directory

    Parallels@~ Ubuntu:μ C/Desktop$ CD ti-processor-sdk-linux-install-directory

    Parallels@Ubuntu:~/Desktop/ti-processor-sdk-linux-install-directory

    LS -LSA /home/parallels/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/board-support ls:无法访问'/home/parallels/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/board-support:无此类文件或目录


    谢谢、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以重新安装处理器 SDK? 主机上应该存在此路径/home/parallels/ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/board-support/linux-4.4.32 +gitAUTOINC+adde2ca9f8-gadde2ca9f8。