This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:从哪里可以获得适用于 Linux 上 CCS 的最新 C2000器件支持包?

Guru**** 2608275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585055/linux-where-can-i-get-latest-c2000-device-support-package-for-ccs-on-linux

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Linux

我正在尝试从 C2000Ware 软件包导入几个 CCS 项目、但我需要更新 C2000器件支持软件包。

在哪里可以下载 C2000器件支持包的 Linux 版本?

谢谢、

Todd Snider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、

    我不确定天气 Linux 论坛是否适合您的问题、但据我了解、基于 Linux OS 的计算机的 C2000Ware 可从以下位置下载:
    www.ti.com/.../C2000Ware

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了最新的 C2000Ware、但如果不更新我的 C2000器件支持包、我无法从包中导入示例工程。 这是我找不到的 C2000器件支持更新。

    ~奇数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd、

    我建议您复制 C2000 32位微控制器 E2E 论坛中的主题、因为问题与 C2000工具有关、但与嵌入式 Linux 无关。
    e2e.ti.com/.../171


    BR
    Tsvetolin Shulev