This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:关于 C6748上电/断电序列的限制

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/584168/tms320c6748-about-a-restriction-on-c6748-power-on-off-sequence

器件型号:TMS320C6748

您好、香榭丽舍

下面对 C6748上电/断电顺序有限制。

 LVCMOS 电源在3.3V 下运行(DVDD3318_A、DVDD3318_B 或 DVDD3318_C)
 切勿超过静态1.8V 电源超过2伏。


那么、当3.3V 超过1.8V 超过2V 时、可以考虑什么影响?  我想确保它。

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J- Breeze、您好!

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    J-Breeze、

    对电源序列的唯一要求是遵循电源轨升压/降压序列。 当上述条件适用时、仅当前一个电源轨达到其标称电压时、才应为电源轨加电。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    感谢您的支持。

    此致、
    J-Breeze