This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ24193:Linux 设备驱动程序

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585027/linux-bq24193-linux-device-driver

器件型号:BQ24193
主题中讨论的其他器件: BQ24190

工具/软件:Linux

各位专家:

您能不能指导我从哪里可以获得适用于 TI BQ24193模块的 Linux 器件驱动程序,以及如何将其与我们的内核[4.1]集成。

此致

Sandeep S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    在 AM335x TI PSDK 3.2中、我们为 bq24190提供了 Linux 驱动程序、该驱动程序与 bq24193类似但并不相同、需要对该驱动程序进行扩展以支持 bq24193。

    TI-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05/board-support/linux-4.4.4.3.32/drivers/power/bq24190_charger.c

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../bq24190sw-linux
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    非常感谢您的输入。 IIS 您可以共享一些突出 bq24193和 bq24190之间差异的文档

    此致
    Sandeep S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Sandeep Sharma"]您可以共享一些强调 bq24193bq24190之间差异的文档[/引用]

    您应在 BQ2419x 论坛中查看此内容:

    此致、
    帕维尔