This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SMBus 接口问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM4379

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585366/am5728-smbus-interface-question

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: AM4379

在 AM5728 (和系列)上、我们为 SMBus 接口提供了哪些选项?  我在数据表/参考手册中没有看到任何内容,但我知道较早的 TI 处理器具有此接口。  我们希望利用一些 SMBus 功能(超时、数据包错误检查等)从模块化外设卡读取 EEPROM ID。

AM57xx 是否有与此类似的文档

使用 PRU 的 AM4379 SMBus 主系统 TI 参考设计:

具有 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMBus 主接口设计指南(修订版 A)

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要类似的文档。 使用 PRU 的 AM4379 SMBus 主 TI 参考设计也应适用于 AM57x 器件。